This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXU0104:3D 模型 TXU0104RUT UQFN (12) 2.00mm× 1.70mm

Guru**** 2551100 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1507522/txu0104-3d-model-txu0104rut-uqfn-12-2-00-mm-1-70-mm

器件型号:TXU0104

工具/软件:

请您提供该封装 RUT0012A UQFN 的3D 模型-高度上限为0.55mm。 我无法在您的网站上找到它。

BR Thomas

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Thomas、

    您可以在零件的产品页面上下载3D 模型

    此致、

    Josh