This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1432:原理图审阅

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1507329/isow1432-schematic-review

器件型号:ISOW1432
主题:ISOW7741DFMEVM 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好

您能否查看我在传感器板的 RS485接口上使用的 ISOW1432DFMR 的附加原理图?

隔离后、这里用于保护的 TBU-RS055-300-WH 和 TISP4350H3BJR-S 基准是否是 ISO_GND 或 GISOIN?

同样的问题也适用于 LTV-817S 和 TS5A3166DBVR。

那么我是否应该使用 GND2上的 ISO_GND (VISOOUT 的基准或 GISOIN (VISOIN 的基准)作为隔离器之后的基准?

此外、设计中是否存在任何缺失、错误或需要改进的地方?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bekir、

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    1. 次级侧元件的基准应为 GISOIN、而不是 ISO_GND。
    2. 将 GNDIO 连接到 GND 而不是 GND1。

    我不认为这里还有其他缺点。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Varun:

    感谢您的快速答复。

    我引用了 ISOW7741DFMEVM 用户手册和 ISOW1432DFMR 数据表中将 GNDIO 连接到 GND1的信息、下图如下所示。

    您能解释一下为什么要将它连接到 GND 吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bekir、

    对这里的困惑表示歉意。 我并不是说我的第二个评论是否定的。

    原理图工作得非常好、只是在铁氧体磁珠后连接 GNDIO 可以使发射略有改善。

    此致
    Varun