This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1640:上电序列

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1524507/iso1640-power-on-sequence

器件型号:ISO1640

工具/软件:

您好、

VCC1和 VCC2是否有电源序列?
根据数据表中的规格、我认为上电序列没有任何限制。
然而,我想问,只是为了确定,因为有以下句子:

D/S P34
"强驱动输入信号可通过内部保护二极管为浮动 VCC 提供微弱的电能、导致输出不确定。"

此致、
Hiroshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Hiroshi、

    感谢您的联系。

    是的、您是对的、ISO1640没有电源序列要求。


    "强驱动输入信号可通过内部保护二极管为浮动 VCC 提供微弱的电能、导致输出不确定。"

    数据表中的这一句说明了在 VCCO 断电状态下、输出通道上如何存在不确定状态。

    此致
    Varun