This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7721:ISO7721

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1410, ISO6741, ISO7721, ISOW7842, ISO7842, ISO6441, ISO7741, ISOW7741, ISOM8110, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1515790/iso7721-iso7721

器件型号:ISO7721
主题中讨论的其他器件: ISOW7842、 ISO7842、ISO1410、 ISO6441、ISO6741、 ISO7741、 ISOW7741、 ISOM8110、 ISOM8710

工具/软件:

您好、

我有一个 GPS NMEA 0183 RS422设备(通话器)。 我需要将6台设备(监听程序)与 GPS 输出连接起来。 我正在设计一个需要以下特性的电路板。

  1. 用监听器隔离通话器
  2. 缓冲通话器输出、以便驱动6个侦听器设备。 通常、它可以驱动2个器件、无需任何缓冲或放大
  3. 根据要求将放大的输出转换为 RS232/RS422。
  4. 只有单向通信、即 Talker 到接收器(RS422输入到 RS232输出)

PLZ、请参阅随附的方框图以了解参考。

我可以参考此参考设计作为此电路板设计的起点吗?
https://www.ti.com/tool/TIDA-060008

如果有任何其他建议、请告诉我


谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您的联系。  

    您能否确认计划使用的隔离器器件? 主题显示 ISO7721、但该参考设计适用于 ISOW7842

    Unknown 说:
    我能否将此参考设计作为此电路板设计的起点?
    [/报价]

    是的、此参考可用于指导您进行设计。 据我所知、您想知道是否可以在所附图中的"缓冲器"方框中使用隔离器。  

    由于要连接多个器件、因此还需要考虑其他几个注意事项。 对于 ISO7842和 ISO7721、驱动6个其他侦听器器件可能都很困难。 隔离的当前输出不足以驱动这6个侦听器设备。 如果隔离器位于收发器本身之间、则可以将多个侦听器设备连接到同一总线。

    对方框图的一些附加说明和隔离器放置位置的详细信息有助于阐明上述要点。  

    附加资源: https://www.ti.com/lit/ug/tiduct4a/tiduct4a.pdf?ts = 1747709900469

    此致、
    Aaditya Vittal

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aaditya V.
    我愿意使用任何解决方案。
    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ali、  

    正如 Aaditya 提到的那样。 您能否提供有关隔离器在系统中使用位置的更多详细信息和方框图?  

    通常、ISO1410系列可用于隔离 RS422/485总线并用作控制器的收发器。 RS422协议允许多个侦听器设备轻松连接和侦听同一总线信号。  

    此致、
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好@Andrew J  
    请参阅详细的方框图以供参考。
    您对 RS422协议是正确的、它允许多个设备、但有些设备仅限于安全地提供最多2个设备、有时最多提供3个设备。

    因此、我们希望缓冲数据、以便能够与多个侦听器设备连接、而不会出现任何问题。 隔离在两侧都很重要、因为我们不希望将任何问题传输到任何连接的设备、因为这非常重要。



    此器件能完成我们正在开发的大部分功能、但我们需要一些额外的功能、因此我们正在为其制作定制电路板。

    https://actisense.com/products/nbf-3-nmea-0183-buffer/?srsltid=AfmBOopsLpj7MpDsq1wa3N6Wdk2ahKbLzxfb_Ga:NmEt04ekQbXrtCo9t

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    五月26,星期一是假期在美国。

    我们将审核您的意见、并在5月27日(星期二)之前回复您。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:

    感谢您的联系、抱歉耽误您的时间。

    也感谢您发送方框图。

    对于顶部的隔离器:由于 RS422/RS232收发器是独立的器件,因此您可以使用 TI 数字隔离器来隔离信号线。 一些选择包括:

    • ISO6441:最新一代 TI 数字隔离器、支持高达100Mbps 的过压容限输入
    • ISO6741:各种电源电压选项、支持高达50Mbps 的速率
    • ISO7741:各种封装选项、支持高达100Mbps 的速率

    虽然仍不清楚每种隔离器的要求、但上面的列表是我们一些常用数字隔离器的汇总信息。

    正如 Andrew 在上一篇文章中提到的、我们还有具有集成收发器的隔离器、例如 ISO1410。 我们还有具有集成直流/直流转换器的数字隔离器、例如 ISOW7741。  

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Aaditya V.
    感谢您的答复。
    我想使用 ISOW7741、但输入电源电压为12V。  而且、当我有 RS422输入时、不是 CMOS 逻辑电平。 您能解释一下这个 PLZ 吗?
    我需要 RS422收发器、它可以接收 RS422输入并在下一级对其进行隔离。 现在我们不将输出转换为 RS232。 我想要隔离通话器和监听器。
    一个通话器可以直接与监听器连接、最多可连接2台设备、但我正在添加隔离以提供额外保护。

    如果您需要有关最终产品的更多详细信息、请告诉我。 我将进一步解释。
    谢谢




  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ali:  

    由于您需要12V 电源、ISOM8110光耦仿真器非常适合。 这些器件支持更大的电压范围、不需要电源引脚。 但是、从技术上讲、此器件是"单通道"器件、因此您的应用可能需要多个此类器件。  https://www.ti.com/product/ISOM8110

    ISOM8710也是另一种选择、因为该器件的输出提供逻辑0V 至5V 信号: https://www.ti.com/product/ISOM8710

    另一种解决方案是将电源电压降至 ISOW7741或我之前发布的其他数字隔离器的要求。

    此致、
    Aaditya V.