This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507-Q1:输入电流超过0.5A 限制

Guru**** 2925550 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1523421/sn6507-q1-input-current-exceeding-0-5a-limit

器件型号:SN6507-Q1

工具/软件:

您好团队:

我在输出端使用大容量电容器并使用分立式电路对电流进行限制。

输入电压约为6V。

1.在正常工作期间、输入电流小于0.5A、但在电容器充电期间、输入电流约为0.7A 并持续0.6s。 现在还可以吗?

2.假设电流限值设为1.3A ,如果电流长时间约为0.7A 也可以正常工作吗? (因为随着输入电压的减小、功率会更小)

谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    该器件的建议工作电流为最大0.5A 在高于建议规格的情况下运行可能不能保证器件性能。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Mathew、

    数据表中提到的电流限值典型值为1.3A。 所述电流是否为平均值/峰值? (如果是峰值、则考虑的纹波系数是多少、是否有任何公式用于计算)

    如何量化此值? (I mean 指在哪个测试条件下得出该值)

    谢谢您、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vishwas、

    数据表中提到的1.3A 是为峰值电流生成 OCP 的 ILIM 设定值。 这是为了选择电流检测电阻、我们根据峰值电流选择电阻值。 但出于热计算、功率耗散、500mA 等目的、我们使用400mA 电流值、即 ROC 表中所示的 ROC/OTP。 由于您可能超出了数据表建议的范围、因此我建议在必要的等电气和环境条件下测试 EVM。

    谢谢。