This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] FLYBUCK-DESIGNER:帮助设计反激式转换器(10V–30V 输入、12V/5V/3.3V 输出)

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: UCC28C45, UCC28740, UCC28910, UCC25230, UCC28C43

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1526265/flybuck-designer-help-designing-flyback-converter-10v-30v-input-12v-5v-3-3v-outputs

部件号:FLYBUCK-DESIGNER
Thread 中讨论的其他器件:UCC28740UCC28910PMPUCC25230、UCC28C45、 UCC28C43

工具/软件:

尊敬的 TI 社区:

我正在开发一个需要的项目 反激式转换器 了解以下规格后、对于 TI 器件、变压器设计和整体架构的任何指导或建议、我将不胜感激。

 

  • 输入电压: 10V 至 30V 直流

  • 输出:

    • 12V @ 2A

    • 5V @ 4A

    • 3.3V @ 2A

  • 拓扑: 隔离型反激式

  • 反激式控制器 IC: 类似的器件 UCC28740 UCC28910 或 TI 推荐用于此功率级别和电压范围的任何其它控制器。

问题:

  1. 对于这种多输出隔离型反激式设计(具有宽输入电压)、您会建议使用哪种 TI 控制器 IC?

  2. 有任何问题 参考设计或 PMP 示例 这些规格有何接近?

  3. 为了获得出色的总体精度、我应该调节 5V 或 3.3V 电压轨吗?

  4. 如果我只直接调节一个电压轨、是否有建议的方法来对 3.3V/5V 输出进行后置稳压?

提前感谢、
Shashank Reddy
硬件设计工程师

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

     

    UCC28740 和 UCC28910 需要大约 21V 的启动电压、因此它们将无法在您的应用中工作、因为 10V 至 30V 输入过低。

     

    我搜索了 TI 网站、找到了用于 Fly-Buck 的 UCC25230、但它的电流能力对于您的应用来说太低。

     

    我在 TI.com 上找到了 UCC28C43 和 UCC28C45、这是一款固定频率 PWM 控制器、可导通 8.4V 的 VDD UVLO 并关断 4.6V。 此控制器适用于多输出反激式转换器、可满足您的电源要求。  但数据表中未提及 Fly-Buck、因为它是通用 PWM 控制器、您可能会使其在该配置下工作。

    如果您对 UCC28C43/5 器件有任何疑问、或如何在应用中使用它们、请在 e2e 中重新发布器件型号并添加主题标题中的器件型号。  这样、合适的应用工程师就可以帮助您解决设计/问题。

     

    此致、