This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:推荐的涂层剂

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1523764/iso7741-recommended-coating-agent

器件型号:ISO7741

工具/软件:

你好、团队

在应用手册中、 保形涂层通过降低涂层下的污染等级以及阻断引脚之间的电弧路径、有助于降低对爬电距离和电气间隙的要求。

那么你能告诉海岸麻醉剂的例子吗? 他们希望理解为参考。  

https://www.ti.com/lit/fs/slyy080a/slyy080a.pdf?ts = 1749185551502&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F

此致、

高桥则幸

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    感谢您的联系。

    保形涂层通常是涂在 PCB 上的一种聚合物层。 保形涂层有多种类型、类型的选择通常取决于客户应用。 我将与我的团队核实是否建议使用特定的保形涂层。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Takahashi-San、

    我能够从我的团队得到一些澄清。

    由于我们未评估器件的保形涂层、因此我们没有提供保形涂层示例。

    此致、
    Aaditya 五