This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7221C-Q1:滥用/反向电压耐受(电流受限)

Guru**** 2914580 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1525709/iso7221c-q1-misuse-reverse-voltage-withstanding-with-limited-current

器件型号:ISO7221C-Q1

工具/软件:

您好、

数据表 规定电源引脚和输入引脚的最大反向电压为 0.5V、输出引脚的最大电流为最大电流。  

通过查看数据表器件 I/O 图、可以很好地理解这一点、该图表明引脚之间存在 pn 结路径。  

很多时候会使用外部并联二极管钳位来保护器件输入免受反向电压的影响。 但这要求外部二极管压降始终小于电路反向电压规格 、这对于基本二极管来说可能是一个问题。   

 如果引脚 1 (VCC1) 和引脚 4 (GND1) 之间或者引脚 3 (INB) 和引脚 1 (VCC1) 之间存在外部电流限制、那么可能出现的反向滥用情况会怎样?

这些引脚/情况的安全电流电平是多少?  

谢谢、

Marko  

       

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未指定流经钳位二极管的最大电流。 假设采用与< 1mA 类似的模式。

    内部钳位二极管的特性并未具体说明、但外部钳位二极管的正向电压可能较低。 如果要确保这一点、请使用肖特基二极管或在引脚和二极管之间串联一个电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的信息。