This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1500:如何将该器件用于内联 RS RS-485 隔离缓冲器

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1500

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1526122/iso1500-how-can-i-use-this-device-for-an-inline-rs-485-isolation-buffer

部件号:ISO1500

工具/软件:

E2E、  

我正在 进行一个符合以下要求的直列式 RS RS-485 隔离器项目:

输入:

  • V+ 24V 直流/4A–(2 类电源)
    • GND
  • RS485–A
  • RS485–B

 

输出(隔离式):

  • V+ 18 V 直流/ 250mA–(24 V 直流/ 250mA 会更好)
    • GND
  • RS485–A
  • RS485–B

 

我当时考虑使用 ISO1500 作为相关建议、因为 ISOW14xx 器件不会有足够的输出功率来满足该应用的要求。 ISO1500 是您推荐的吗?

 

如果您有任何问题或需要更多信息、敬请告知。

Adam  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ISO1500 可在此类设计中用作元件。 (您仍需要隔离式电源和处理双向通信的逻辑。)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adam、  

    克莱门斯所说的是正确的。  如需添加更多详细信息、请参阅以下内容:

    根据您的描述、您可能要为您的总线寻找中继器或缓冲器应用。  适用于 RS 485 的数据速率独立半双工中继器设计(修订版 A) 应用手册详细介绍了实现此目的所需的附加电路。 应用手册中使用了两个 ISO1500s。 您还可以使用带有非隔离收发器的 ISO1500 来稍微简化设计。  

    此致、
    Andrew