This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7741:VISOOUT 至 VISOIN 和 EN/FLT 引脚

Guru**** 2943350 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1526498/isow7741-visoout-to-visoin-and-en-flt-pin

器件型号:ISOW7741

工具/软件:

大家好!

我想使用 ISOW7741、但不确定其实现是否正确。 原理图的屏幕截图。

问题 1:是否可以为 VISOIN 提供 3.3V 电压(这些电压由 TLV77133P 从 VISOOUT (5V) 生成)? 根据数据表中的图 10-1 它应该可以正常工作。 但我不确定、因为此示例中到处都是 3.3V 电压。
问题 2:EN/FLT 引脚有一个连接到 VIO 的内部 550k Ω 上拉电阻。 因此、无需通过上拉电阻器从外部将该引脚连接到 VIO、即可确保启用转换器。 我对 FLT 功能不感兴趣、只想确保转换器已启用。


如果您发现实施存在任何问题、请告诉我。


提前感谢大家的答复

Antoine

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Antoine:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    问题 1:可以为 VISOIN 提供 3.3V 电压(由 TLV77133P 从 VISOOUT (5V) 生成)吗? 根据数据表中的图 10-1 它应该可以正常工作。 但我不确定、因为此示例中到处都是 3.3V 电压。

    是的、这是很好的选择。


    [引述 userid=“578210" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1526498/isow7741-visoout-to-visoin-and-en-flt-pin

    问题 2:EN/FLT 引脚有一个连接到 VIO 的内部 550k Ω 上拉电阻。 因此、无需通过上拉电阻器从外部将该引脚连接到 VIO、即可确保启用转换器。 我对 FLT 功能不感兴趣、只想确保转换器已启用。

    [/报价]

    在这里、我们建议将 EN 从外部设置为高电平、因为如果保持悬空、耦合到 EN 引脚的噪声会影响电源转换器的开启状态。

    此致
    Varun