This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:无中心抽头的变压器驱动器

Guru**** 2943400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1527684/sn6505b-transformer-driver-without-center-tap

器件型号:SN6505B

工具/软件:

尊敬的团队:

我们是否有类似器件但没有变压器中心抽头? 没有桥接器。 提前感谢。

BTW、该系列能否输出 20W 功率? 还是小于 5W?

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

    对于采用推挽式拓扑的 SN65xx 器件、需要中心抽头变压器。

    客户想要设计中不带中心抽头变压器、是否有任何具体原因?

     如果客户对 LLC 转换器感兴趣、请查看 UCC25800。 什么是输入电压和输出电压要求。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    感谢您的帮助、没有合理的理由、客户只是希望此设计简单易行、我们还有其他选择吗?

    BRS、

    Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Francis:

      如果客户对 LLC 转换器感兴趣、请查看 UCC25800。

    谢谢。