This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:不使用 LED 时

Guru**** 2873850 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1527675/iso1228-when-not-using-led

器件型号:ISO1228

工具/软件:

大家好!

我的客户 使用 ISO1228 测试原型。 它同时用于受电方和供电方。
为了节省空间、它们不使用 LED。 所有 LED 引脚 (LED1~8) 均为 NC。
它们 可以正常使用它们、而不会出现任何问题、但这会导致输出故障。

1) 是否可以将 LED 引脚与 NC(未连接)一起使用?
2) 我想发送一个电路图。 您能告诉我负责的人吗?

此致、

柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryusuke-San、  

    1. 如果未使用 LED、则所有 LEDx 引脚都必须短接至 AVSS。 该引脚不能悬空。 当在灌入模式下未使用 LED 时、断线检测功能将读作故障。 不过、可以忽略这一点。
    2. 如果您想让我回顾一下、可以在此处分享图表。 但是、请记住、这是一个公共论坛。  

    ISO1228 可以在拉出模式下运行全部 8 个输入、或在灌入模式下运行全部 8 个输入。 但是、ISO1228 不能具有混合的拉电流和灌电流模式输入。  ISO1228EVM 评估板|德州仪器 TI.com 解决方案支持用户在灌电流和拉电流传感器配置之间切换、而无需更改元件。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您与我联系。

    1) 我建议客户将 LED 短接至 AVSS。

    2) 这是一个开放的论坛,我们不想在此发送原理图,因为它可能会暴露给第三方。

    Andrew、您可以向我们发送一个请求、以便我向您发送一条私人消息吗?

    此致、

    柳介

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、朋友请求已发送。  

    此致、
    Andrew