This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1452:ISO1452 Y 和 Z 输出全双工模式

Guru**** 2927310 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1452, ISO1450, ISOW1432

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528417/iso1452-iso1452-y-and-z-outputs-full-duplex-mode

器件型号:ISO1452
主题中讨论的其他器件: ISO1450ISOW1432

工具/软件:

你(们)好  

我希望使用 iso1452 器件将微控制器与外部 RS485 总线隔离。 我很困惑、是否应该将 a 和 b 输出与 120 欧姆终端电阻器和 SM712 保护二极管一起用于 RS485 器件。 我是否还需要连接 y 和 z 输出?  

谢谢  

Jason  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jason:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    我是否还需要连接 y 和 z 输出?  [/报价]

    看起来您需要半双工操作。 如果是、则需要将 Y/Z 短接至 A/B 有关更多详细信息、请参阅此常见问题解答: https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1314992/faq-iso1452-faq-how-to-configure-a-rs485-full-duplex-transceiver-as-half-duplex

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢回复,没有我正在与 ABB VFD 连接,我需要双向通信 — 全双工 ,因为我将发送命令来操作它,并读回值来处理它们。  

    我认为我应该让 y 和 z 保持未连接状态?  

    另外、我很担心隔离器的功耗、因为我从电源架只能提供 200mA 的电流、所以我要从中供电。 直流到直流转换器是否满足此电源要求?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jason、  

    Y 和 Z 是 ISO1452 的发送器对、器件传输任何数据需要使用它们。 如果您希望通过同一个差分对进行发送和接收、则 Y/Z 需要作为半双工连接到 A/B(如常见问题解答中所示)。 ISO1450 已配置为半双工收发器。  

    ISOW1432 具有集成式直流/直流转换器、根据数据表、该转换器的功耗应低于 200mA。  

    此致、
    Andrew