This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042-Q1:CAN 总线关闭

Guru**** 2925450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528011/iso1042-q1-can-bus-off

器件型号:ISO1042-Q1
主题:ISO1042 中讨论的其他器件

工具/软件:

大家好:

我正在使用 ISO1042Q 在 我的 CAN 架构中包含 9 个节点的几个电路板(架构会在需要时与您分享)。 我从 Advantech 板上发送数据时离开了总线、在接收数据时没有问题。 但是、 如果我从 CAN 总线中卸下电源板和电池节点、则不会出现任何问题  

以下节点是电池接地:

1.蓄电池 — 未知 CAN 收发器  

2.电源板  

3.两个电机控制器 — 未知  CAN 收发器

还可使用 ISO1042Q1 收发器实现隔离接地  

注意:由于 TX 错误发生 252、总线关闭。 我尚未连接所有 CAN 接地、仅使用了 CANH 和 L 线。

请建议正确的方法来调试此问题  

提前感谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Malakondareddy B、

    感谢您联系我们。 请参阅下面我的注释以开始调试。

    1. 请确保收发器的所有 CAN 总线侧都连接到同一条接地线。 如果由于电源和电池板而发生接地漂移、这将有助于限制接地漂移的影响。  
      1. 如果每个节点使用 ISO1042 以及隔离式电源和接地进行隔离、则每个节点的逻辑侧都将受到保护。  
    2. 请确认为获得出色性能、在 CAN 网络的最远节点处放置了两个 120 Ω 终端电阻器。  
    3. 如果可能、请分享架构和原理图。  

    此致、
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复、

    第一个问题:目前我尚未连接 CAN 接地、仅采用 CANH 和 CANL 线路、因为由于差分原因、我认为可以在没有接地的情况下工作

    第二个问题:是的、它正确端接并在万用表中获得 60 欧姆电阻

    第 3 个问题:通过邮件共享。 请检查并告诉我。

    您能否接受我朋友的请求、以便我能够清楚地解释我的问题?

    谢谢  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    由于是差分信号、CAN 总线无需接地线即可工作、但通常所有 CAN 节点都接地至电缆接地。 接地节点的公共接地有助于限制接地漂移的影响。  

    我 已发送朋友请求。  

    此致、
    Andrew