This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:CTR 处于低 VCE 条件

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528510/isom8110-ctr-at-low-vce-condition

器件型号:ISOM8110

工具/软件:

您好的团队、

我的客户考虑使用 ISOM8110 作为数字输出用途(高电平/低电平输出)。

数据表指出、当 VCE = 0.4V 且无论 If 如何、Ic 都会饱和至大约 5mA、因此实际上似乎没有 CTR。

当将器件用作数字输出时、我们应如何考虑器件间的变化范围和饱和值对温度的依赖性?

此致、

Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mago-San、  

    在这种情况下、ISOM8110 不会在集电极上输出电流。 通常、使用一个电阻器来限制从 VCC 流入集电极的电流。 该电阻可设置可用于 isOM8110 输出的电流。  

    只要大于上拉电阻器设置的最大 IC、输出晶体管就会处于饱和模式

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。 有道理。

    为了确保这一点、在 VCE = 0.4V 且电阻负载且电阻器将电流限制在大约 5mA 时、对上图 6-10 进行了测试。

    然而、在较高的 CTR 模型下、饱和电流值也会增加。

    此致、

    Shota Mago

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这些图表显示了 VCE 不会高于 0.4V 的最大集电极电流。这是一个典型值、因此您必须设计一个较小的电流。 借助 ISOM 器件、器件和温度变化比光耦合器更小。

    如果我要设计一个电路来传输数字信号、我会从第 6.8 节中的测试条件中汲取灵感 (IF = 1.6mA、RL = 4.7kΩ)、但然后查看图 6-4 并增大 IF 至 5mA 以确保安全

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    克莱门斯

    感谢您的评论。

    图 6-4 更容易理解 CTR 与 VCE 的特性。  

    此致、

    Shota Mago