This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:ISO1050 模式、带等长接线

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528742/iso1050-iso1050-pattern-with-equal-length-wiring

器件型号:ISO1050

工具/软件:

我们目前正在设计具有等长布线的 ISO1050 模式的 CAN 部分、但您能告诉我们电线长度的允许值吗? 例如、如果图案电线长度为 CAN_H 10mm 和 CAN_L 12mm、则存在 2mm 差异;这是问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1Mbps 的速度相当慢;即使是 20cm 的差异也可以忽略不计。