This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1050:隔离论坛

Guru**** 2868370 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1050

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528250/iso1050-isolation-forum

器件型号:ISO1050

工具/软件:

ISO1050のパターンに関してCANの部分を等長配線にて設計中ですが μ s

線長の許容値をご教示お願い致します。μ s

Ø D_H 10mm、CAN_L 12mmだと2mmの差がでるがこれは問題ないのでしょうか 例としてパターン配線長CAN?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、佐佐木山、

    感谢 您联系我们。 E2E 由美国团队提供支持、是一个仅英文版的论坛。 请用英文重新发布您的问题、我们将作出相应答复。  

    此致、

    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1Mbps 的速度相当慢;即使是 20cm 的差异也可以忽略不计。