This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW7841A-Q1:可从 V_ISO 电源获得的典型/最大电流

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW7841

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528584/isow7841a-q1-typical-maximum-current-available-from-v_iso-supply

器件型号:ISOW7841A-Q1
主题:ISOW7841 中讨论的其他器件

工具/软件:

对于下面的 ISOW784x 3.3V 至 5V 表、我看到 最小值 VISO 电源可以提供的外部负载电流约为~Ω 40mA。 但是、我希望根据收发器的数据表、以以下电流消耗为收发器供电:30mA 最小值、50mA 典型值和 70mA 最大值。 都有 典型值和最大值 VISO 电源可以提供的电流值? 假设列出的电流消耗、该隔离器能否支持为收发器供电?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、从输入电源(在本例中为 3V3)汲取的总电流是表中列出的 ICC 还是 ICC + I_ISO_OUT?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Adachi、

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    1. 读取此处表的正确方法是、对于特定的 VCC 和 VISO 操作、表中“最小值“列下指定的电流 (ILOAD) 是确定可用的电流、至少可以得到保证。
      1. 从应用的角度来看、这意味着尽管可以从汲取电流、但在 VISO =3.3V/VISO=5V 运行期间、任何 ILOAD > 40mA 的输出都无法保证达到稳定的 VCC 输出。
      2. 如果外部负载要求任何大于 40mA 的电流、VISO 可能会超出稳压范围。
      3. 总之、ISOW7841 不支持在 3.3V 至 5V 范围内运行且大于 40mA 的任何外部负载
    2. 要获取 ICC 值、需要考虑器件的效率和其他电流值。 数据表的第 10.2.2 节下详细介绍了该计算方法。 在下面附加一个扣件以供参考:

    此致
    Varun