This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8113:TI 网站上不存在 SPICE 模型

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: PSPICE-FOR-TI, ISOM8112, ISOM8113, ISOM8111, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1528017/isom8113-spice-model-does-not-exist-on-the-ti-website

器件型号:ISOM8113
主题中讨论的其他器件:ISOM8112ISOM8111、ISOM8110、PSPICE-FOR-TI

工具/软件:

您好!

我想使用 ISOM8113、ISOM8112 和 ISOM8111  器件进行 LTSpice 仿真。 在 TI 网站上、对于 设计工具和仿真中的这些器件、我只能看到 ISOM8110 的模型。 该器件具有不同的 CTR 特性、因此如果我使用它、不会提供准确的仿真。

您能帮我获取 SPICE 模型   吗?还是请引导我找到专门适用于 ISOM8113、ISOM8112 和 ISOM8111 的模型的位置?

感谢您抽出宝贵时间。

祝你一切顺利、

Kristina。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristina、  

    我们只有 ISOM8110 的 PSPICE-FOR-TI 模型。 该模型未加密、因此您只需将 CTR 值更改为测试所需的 CTR。 例如、如果 CTR = 440%、则更改为 CTR = 4.4。  

    如果您有其他问题、请告诉我。  

    此致、
    Andrew