This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:灌电流和拉电流模式。

Guru**** 2933120 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1527614/iso1228-sink-and-source-mode

器件型号:ISO1228

工具/软件:

您好的团队、

是否可以同时使用灌电流模式和拉电流模式?
如果是、您能告诉我在两种模式的连接中需要注意的一些要点吗?

BR、
Kengo。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kengo、  

    ISO1228 可以在拉出模式下运行全部 8 个输入、或在灌入模式下运行全部 8 个输入。 但是、ISO1228 不能具有混合的拉电流和灌电流模式输入。  ISO1228EVM 评估板|德州仪器 TI.com 解决方案支持用户在灌电流和拉电流传感器配置之间切换、而无需更改元件。

    此致、
    Andrew