This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1412:安全限制值 — IEC 60747-17:2020 + COR1:2021 (VDE 0884-17)- TIA/EIA RS 485 和 PROFIBUS、RS 422 的接口引脚保护

Guru**** 2540720 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1532654/iso1412-safety-limting-values---iec-60747-17-2020-cor1-2021-vde-0884-17---protection-of-interface-pins-for-tia-eia-rs-485-and-rs-422-profibus

器件型号:ISO1412

如何保护针脚 A 和针脚 B 以符合安全限值?
在总线线路中插入串联电阻来保护绝缘栅对我来说似乎不是一个好主意。
是否有内部保护机制 也可以保护引脚 A 和引脚 B 免受过流/过载的影响?


ISO14xx 的数据表(SLLSF22H–2018 年 4 月–2024 年 6 月修订):“(2) ISO14xx 适用于安全电气绝缘、而 ISO14xxB 仅适用于安全额定值范围内的基本电气绝缘。 应借助合适的保护电路来确保符合安全额定值。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、  

    (+)【常见问题解答】TI 有没有关于如何遵守“安全限制值“的建议? 或 (+)【常见问题解答】[H]质量、可靠性和认证

    通常、与 VCC 引脚串联的电阻器用于在 VCC 至 GND 短路时保护器件。 在这种情况下、器件将消耗过多的电流、如果超过最高结温、则可能会导致进一步的问题。  

    器件内置了一定程度的故障保护  

    “9.3.2 失效防护接收器

    在由以下情况导致总线无效状态时、ISO14xx 器件的差分接收器具有失效防护保护:
    •总线开路、例如电缆损坏或连接器断开
    •总线短路、例如电缆发生绝缘击穿导致双绞线短路
    •总线上没有驱动器主动驱动时出现的总线空闲情况“

    可以在总线引脚上使用 TVS 二极管提供进一步保护。

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复!

    “通常
    、与 VCC 引脚串联的电阻器用于在 VCC 至 GND 短路时保护器件。 在这种情况下、器件将消耗过多的电流、如果超过最高结温、则可能会导致进一步的问题。 “-这是 100%正确的,但在我看来 不够 ,即使它是每一方最重要的保护.

    从我的角度来看、保护功能如图 5 所示。 在本例中、数字隔离器用作接口、在 ADC 或 AFE 与 MCU 之间提供隔离。“ 您的“技术文章了解和应用数字隔离器的安全限值“( https://www.ti.com/lit/ta / sszt202/sszt202.pdf ) 需要在每一侧的每个引脚上,但每一侧的接地引脚除外。

    您能否提供有关器件中内置用于保护隔离栅的内部故障保护的更多详细信息、例如具有固有物理特性的内部串联电阻器、以便您可以这样做来证明将器件隔离为继承物理特性的合理性?

    最后,它将 获得一个理由, 在什么条件下的条件  ISO14xx 的隔离是一种固有的物理特性


    此致、
    Jonathan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jonathan、  

    内部故障保护是 A/B 线路上的直流总线故障保护 (+/–18V)。 如果需要在正常运行情况下进一步保护瞬态或过压、则需要使用 TVS 二极管或浪涌保护器。  

    但是、我知道您更关心安全限值。 请注意、仅当器件因瞬态而发生故障、并且故障器件的引脚上存在直流故障时、安全限值才有意义。

    安全限值涉及在器件发生故障后保护隔离栅。 对于大多数系统、VCC1/2 引脚连接到 LDO 或其他一些电源器件。

    例如、如果 LDO 发生故障、通常 LDO 发生短路故障。  这意味着现在将 VIN(例如 12V)持续施加到 VCC1、这将损坏隔离器的 1 侧、从而导致 VCC 与 GND 短路。 如果 12V 电压不受电阻的限制、则会导致器件发热、并可能损坏隔离器的另一侧和两侧隔离栅。  

    1 侧的其他引脚是收发器的逻辑引脚。 这些引脚将连接到 MCU 或其他无法提供足够电流的逻辑器件、从而在发生故障时造成二次损坏。 因此、只有 VCC1 需要安全限制电阻器

    同样、VCC2 也需要受到保护。 但是、只有存在直流故障时、A 和 B RS –485 引脚才需要保护。  

    此致、
    Andrew