This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8111-Q1:应用查询

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1533105/isom8111-q1-application-inquiry

器件型号:ISOM8111-Q1
主题中讨论的其他器件:ISOM8110

工具/软件:

你好。 我是京信的硬件工程师。

我对 ISOM8111DFHRQ1 有疑问。

1) 如果您有 ISOM8111DFHRQ1 Ic 电流公式、请告知我。

2) 您能否确认输入级操作的阈值电流值?
→数据表中的状态为 0.7mA 20mA、但由于阈值尚未确认、因此我正在进行查询。

3) 如果我配置以下电路、是否有推荐的 R1 电阻值?

→当光耦合器打开时、我想知道应该流动多少电流才能使电路稳定。
→输出级旨在对 12V_B 电压进行分压、以便 MCU 可以读取高/低电压。 (高电平= 5V/低电平= 0V)