This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】ISOM8110:如何设计 ISOM8110 以使开关应用实现出色的计时性能?

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1533520/faq-isom8110-how-do-i-design-isom8110-to-have-the-best-timing-performance-for-switching-applications

器件型号:ISOM8110

工具/软件:

常见问题解答:隔离 >> 光耦仿真器 >>当前常见问题解答

ISOM8110 专为模拟行为而设计。 开关性能是可能的、具体取决于电路设计。 但是、我们需要注意测试条件、以确保输出晶体管处于饱和模式(用作开关)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果需要、请参阅 什么是电流传输比 (CTR) 。

    • 如果* CTR >> IC_max、则会实现饱和模式(ISOM 充当开关时)
      • 当测试条件从 VCC = 5V 开始时、Ton、Toff 和 TS 中显示了饱和模式规格。  
      • 您将注意到提供了两种条件来显示器件处于饱和模式、具有强 IF (16mA) 和较弱 IF (1.6mA)。 典型应用曲线通常使用 1.6mA 测试条件。  
    • ISOM811x 在中 IC_max > if CTR 时为工作模式(模拟行为)
      • 当测试条件从 VCC = 10V 开始时、可以识别 tr、tf、Ton 和 Toff 的工作模式规格。  

     

    红色框是非饱和时序、突出显示的部分是有源模式特性。 数据表显示的是 与不饱和模式相比、饱和模式将具有更快的开关性能 (规格中 IF = 16mA 更快)。  

    此处的 TON + TOFF 共同为 19.4us、比饱和(在 1.6mA 下)TON + TOFF (15.3us) 慢。 因此、饱和性能更快。