This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:ISO1410BDW

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1532100/iso1410-iso1410bdw

器件型号:ISO1410

工具/软件:

请提供易燃性详细信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Sanket、

    感谢您联系我们。  除非数据表中另有说明、否则 TI 半导体产品中使用的所有封装材料都符合 UL 94 阻燃等级 V-0 的要求。

    半导体质量认证和标准

    此致、
    Andrew