This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6501:仿真文件修复

Guru**** 2993980 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6501

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1522252/sn6501-simulation-file-fix

器件型号:SN6501

工具/软件:

您好:

我在这些论坛上搜索了我的问题的答案、但我没有看到一个可以直接回答我的问题的主题。  

我确实有一个 SN6501 的 Tina 文件、但它不包含用于产生所需输出电压的变压器。  

我添加了一个 Tina 文件、该文件具有建模变压器、但可能不是 100%正确。 这就是我需要一点帮助的地方。

我试图复制最新数据表第一页上显示的电路。

仿真不会导致出现直流输出电压、此时主要是垃圾电压。  

只是想看看是否有人可以提供一些指导来纠正我的 Tina 文件?

dennise2e.ti.com/.../SN6501-basic-simulation.TSC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    我们有 一个仿真文件、其中包含 SN6501 +变压器系统、详细信息可 在该主题中找到。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shinu

    您提供的链接仅显示变压器的模型。  它根本不包括 SN6501 SMPS IC。  您链接到它的文件中有以下网表:

    .SUBCKT CENTX2W 1 2 3 4 10 11 12 13 参数:泄漏=500N RDCP=100M
    + Lpri=33U NSP1=1 NSP2=0.55 RDCS1=75m RDCS2=100M
    R1 1 100{RDCP}
    L1 100 200{Lpri}
    L2 200 2{Leak}
    R2 100 2 1G
    E11 5 12 100 2{NSP1/2}
    E12 12 17 100 2{NSP1/2}
    F11 100 2 VM11{NSP1}
    L3 3 17 {Lpri*NSP1*NSP1}
    R4 17 4{RDCS1}
    RS11 6 3 1U
    VM11 5 6.
    E22 20 13 100 2{NSP2/2}
    E23 13 18 100 2{NSP2/2}
    F22 100 2 VM22{NSP2}
    L4 1018 {Lpri*NSP2*NSP2}
    R5 18 11{RDCS2}
    RS22 21 10 1U
    VM22 20 21
    结束
    *$

    是否有一个将 SN6501 与变压器结合的文件?  我上传的一个有一个版本,但它不是很有效。 我还会说、上述网表并不是最直观的变压器建模方法。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Shinu

    也许我应该在这里问你我的最终目标。  对于 SN6501、您是否有建议使用变压器通过 3.3V 输入来获得 2.5V 输出? 在我看来、我现在需要一个降压变压器来降低电压。   

    我知道这与我最初提出的主题不同、但这就是我试图通过仿真确定的主题。  SN6501 的数据表虽然提供了计算所需变压器值(或匝数比)的公式、但主要使用 5V 和 3.3V 场景。  还假设后面有一个 LDO 稳压器、但我们没有。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    感谢您澄清了问题。

    在大多数用例中、常见电压轨为 3.3V/5V、因此推荐的变压器和参考设计主要适用于 3.3V 和 5V。  生成 2.5V 电压的一种可能选择是使用推荐的 3.3V 至 5V 变压器、并将输出配置为中心抽头全桥配置。  

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Shinu:

    该器件的数据表确实指出、如果您有相应的变压器、则可将其用于任何输出电压:

    我们的 Vcc 确实为 3.3V、因此我们遵循数据表中的建议。

    是否有人可以查看上面的仿真文件、是否有相应的修复方法可以生成直流输出电压?

    Dennis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dennis:

    是、该器件可在 3.3V 下工作、我们已在数据表中推荐了采用 3.3V 工作电压的变压器。 对于 2.5V 输出变压器、您可以联系任何变压器供应商 (Wurth、Coilcraft 等...) 并进行检查。

    谢谢。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、  

    我能够联系 TI 内部的一些其他人、他们发现我在上面的原始仿真存在问题。  我刚有两个额外的连接,我忘了删除,这是导致问题.   


    仿真现在正常运行。  我还附上了展示这一点的 Tina 文件。

    e2e.ti.com/.../SN6501-basic-simulation-fixed.TSC

    本主题到此结束。