This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1044:TXD 电压电平

Guru**** 2989100 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1044

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1529660/isow1044-txd-voltage-level

部件号:ISOW1044

工具/软件:

您好团队:

我们计划 在我们的设计中使用 ISOW1044 隔离式 CAN 收发器。我们有几个问题。

查询 1:

在数据表的“图 9-1“下、 驱动器电压、电流和测试定义“、其给定的 TXD 电压电平应为 0 或 VISOIN 电平。

根据我的理解、TXD 应该是最大 VIO 电平、而不是 VISO 电平。

请澄清

查询 2:

VDD 的建议工作电压为 4.5V 至 5.5V、 VISOOUT 输出电压范围为 4.75V 至 5.25V。

我是否可以知道 VISOOUT 输出电压是否仅遵循 VDD 输入电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Srijesh、

    感谢您访问 TI 隔离解决方案并对您的信心。 请在下面查找我的意见:

    [报价 userid=“575657" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1529660/isow1044-txd-voltage-level

    查询 1:

    在数据表的“图 9-1“下、 驱动器电压、电流和测试定义“、其给定的 TXD 电压电平应为 0 或 VISOIN 电平。

    根据我的理解、TXD 应该是最大 VIO 电平、而不是 VISO 电平。

    [/报价]

    没错、应该是 VIO。 我们将在下一版本的数据表中更正此拼写错误。


    [报价 userid=“575657" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1529660/isow1044-txd-voltage-level

    查询 2:

    VDD 的建议工作电压为 4.5V 至 5.5V、 VISOOUT 输出电压范围为 4.75V 至 5.25V。

    我是否可以知道 VISOOUT 输出电压是否仅遵循 VDD 输入电压?

    [/报价]

    是的、您认为是对的。 对于 ISOW1044、仅支持 VDD = 5V/VISOOUT = 5V 运行模式。 VISOOUT 由集成式直流/直流转换器从 VDD 在内部生成。


    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Varun 的澄清