This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1540:挥发性通知书请求

Guru**** 2973720 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1540, ISO1640

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1531806/iso1540-letter-of-volatility-request

部件号:ISO1540
主题: ISO1640 中讨论的其他器件

工具/软件:

它可能关心的对象、

 

我代表我的雇主请求为部件 ISO1540D 提供一份挥发性函 (LOV) 。LOV 将用于为安装此部件的硬件制定清理程序。 您能为该器件提供 LOV 吗? 如果 LOV 不适用(因为该器件不包含易失性或非易失性存储器)、您能否确认? 我已附上一份 LOV 表单、如果需要、可以填写该表单并返回该表单以满足此请求。

e2e.ti.com/.../Request-for-Letters-of-Volatility-from-TI.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、James:

    感谢您的联系。
    设备 ISO1540 不包含易失性或非易失性存储器、因此、易失性信 (LOV) 不适用于此设备。

    请注意、ISO1640 是 ISO1540 的最新版本、可提供更高的电气和隔离性能。 因此、如果这是一种新设计、我们建议您考虑使用 ISO1640。 谢谢。


    此致、
    Koteshwar Rao