This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO721M-ISO721M-ISO721M-ISO721 EP:EP 作为隔离式栅极驱动器

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO721

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1531150/iso721m-ep-iso721m-ep-as-isolated-gate-driver

器件型号:ISO721M-ISO721M EP
主题:ISO721 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划使用 ISO721 作为低侧输入栅极驱动器的输入来实现隔离并减少驱动电路中的延迟。 我对它有以下疑问

1.我们可以使用 ISO721 进行这种类型的配置吗?

2、能否承受高共模电压? 如果没有任何替代低上升和下降时间?

此致

Vivek

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vivek、

    感谢您的联系。 请再给我一天时间来回顾和答复。

    您是否有我可以查看的应用方框图或原理图?

    此致、
    Aaditya 五