This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:当 VCCB 和 OE 为 0V 时 TXS0102DCUR 电平转换器的漏电流

Guru**** 2928980 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1530680/txs0102-leakage-of-txs0102dcur-level-translator-when-vccb-and-oe-is-0v

器件型号:TXS0102

工具/软件:

尊敬的团队:

我们计划 在我们的设计中使用 TXS0102DCUR、只需知道 VCCB 和 OE 为 0V 时的漏电流。 另外还想知道当 VCCB 和 OE 被移除时 B1 和 B2 的状态是什么? 它将处于高阻抗状态、还是 B1 和 B2 中有任何电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    未上电的 I/O 引脚处于高阻抗状态;请参阅 Ioff 规格。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jithesh:

    Clemens'在这里是正确的、如果有任何其他问题、请告诉我们。  

    谢谢、
    插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jack and Clemens、

    感谢您的支持