This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1042:睡眠模式下断电

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1042, SN74LVC2G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1530554/iso1042-powerdown-in-sleep-mode

器件型号:ISO1042
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2G17

工具/软件:

为了节省功耗、我们考虑在 UC 睡眠模式期间关断 ISO1042 电源。

可以实施 2 种情况来降低功耗。

1。 微控制器 (3V3_UC) 处于睡眠模式、Vcc1 (3V3) 开启、 Vcc2 (5V_ISO) 关闭

2.微控制器  (3V3_UC) 处于睡眠模式、Vcc1 (3V3) 关闭、 Vcc2 (5V_ISO) 关闭

在上述 2 种场景中、您认为它是否会对 IC 产生影响、我主要查看了下表

此处、当 Vcc1 在关断状态期间 为 0V 时、限制仅为 0+0.54...即 0.5V??

我能否在没有任何问题的情况下实施上述 2 个方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXD/RXD 引脚具有连接到 VCC1 的钳位二极管。

    带有 Ioff 的缓冲器(如 SN74LVC2G17)可防止出现问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Deepak、  

    VCC1 和 VCC2 可以独立供电、而不会对器件造成任何损坏。  

    在关闭状态期间 Vcc1 为 0V 时、 限制仅为 0+0.5V.....即 0.5V??

    正确、当 VCC1 关闭时、限制为 0.5V。 这意味着当 ISO1042 未上电时、MCU 不应提供信号。  在断电期间、连接到 TXD 的引脚可为 tri 状态、以防止出现问题(SN74LVC2G17 是一款三态缓冲器)。  

    如果使用三态输出驱动 TXD、则在断电期间将 TXD 拉高至 VCC1。 这将有助于确保 MCU 在输入悬空以及系统关断时不会驱动显性状态。

    此致、
    Andrew