This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211

Guru**** 2924520 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7720, ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1530751/iso1211-iso1211

器件型号:ISO1211
主题中讨论的其他器件:ISO7720

工具/软件:

您好:

我有一个默认接地的输入信号、该信号在正常运行期间被上拉。 在 EMI 测试期间、即使信号被上拉、该信号有时也会错误地检测为低电平(接地)。

为了缓解这一问题、我考虑使用 TI ISO121x 器件、因为它具有强大的感应功能。 但是、这些都是隔离的输入器件、在我的系统中、返回路径是共享的、这意味着隔离本质上是断开的。

在非隔离式配置中是否可以使用 ISO121x、它不仅可以利用感应功能、而且忽略隔离功能?

或者、您能否推荐一种不依赖于隔离、更稳定 EMI 的输入电路设计?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    可以连接接地端、但随后使用隔离器将不再有意义。

    要降低高频噪声、请添加一个低通滤波器。 为了使信号更稳健、应增大上拉电流。

    输入电压是多少? 最高信号频率和最低噪声频率是多少? 是否需要过压/ESD 保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    实际上、我的电路如随附的连续性图所示。 这是一个基本的导通性检查电路。 我可以通过增加滤波器或减小上拉电阻值来增加上拉电流、从而提高 EMI 抗扰度。

    然而、在稳健性至关重要的情况下、此类电路往往看起来非常原始。 为此、我计划使用更可靠的电路、但我仍在尝试寻找理想解决方案。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Emirhan、

    除了克莱门斯的问题

    使用 ISO121x 的决定将取决于输入和应用。 如果输入信号为 24V 输入、则 ISO121x 最有意义。 但是、如果是逻辑信号、则 ISO7720 或隔离式收发器可能更适用。 测试的 EMI 抗扰度水平和标准是什么?

    要直接回答问题:  

    是否可以在非隔离配置中使用 ISO121x、在忽略隔离功能的同时仅利用其感应功能?

    是的、您可以使用隔离式器件来利用该功能并忽略隔离特性。 ISO1211 适用于需要 增加电流的工业 24V 数字输入。 ISO121x 适用于嘈杂的工业环境。

    ISO121x 也不需要场侧电源。 通过将输入开关置于其自身基准来保持隔离会使应用受益。  

    此致、
    Andrew