This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:额定温度和 CTR 特性

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1535592/isom8110-temperature-rating-and-ctr-characteristics

器件型号:ISOM8110

工具/软件:

您好、

关于 ISOM8110 和 TI 的光耦仿真器产品、我们有几个问题:

问题 1: 额定温度
目前、ISOM8110 和其他 TI 光耦仿真器产品的最高工作结温似乎限制为 125°C。
是否有计划在未来发布高温版本(例如,符合 150°C 标准)?

问题 2: 低正向电流下的 CTR 特性
数据表中仅针对高于 0.5A 的正向电流提供了 CTR(电流传输比)与正向电流特性间的关系。

对于某些应用、我们想了解较低正向电流电平(例如从几 mA 到 500mA) 下)下的 CTR 行为。
您是否有关于此较低电流范围的任何其他规格、表征数据或应用手册?

此致、

Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    是否有计划在未来发布高温版本(例如,针对 150°C 的评级)?

    目前没有计划使用 150°C 光耦仿真器器件。 BUR 我们将把它作为我们未来零件定义的输入


    您是否有涵盖此较低电流范围的任何其他规格、特性数据或应用手册?

    由于正向阈值电流为 0.5mA (IFT)、绝对最大值为 50mA(任何大于 50mA 的值都会导致器件损坏)-不存在超出此范围的数据、我们也不建议将其用于超出此范围的情况。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Varun:

    由于正向阈值电流为 0.5mA (IFT)、绝对最大值为 50mA(任何大于 50mA 的值都将导致器件损坏)-此范围之外不存在数据、也不建议将其用于此范围之外。

    例如、Toshiba 的 TLP183 具有与低 IF 驱动器匹配的规格。 即使 0.1mA、CTR 规格也不会下降。 是否有任何计划发布符合 TI 光耦仿真器这些规范的产品?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    杭州恒生科技有限公司的输入不是 IR LED、而是一个有源电路。 设计这样的功耗低于 0.5mA 的电路可能是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemesn:

    是否指定了杭州恒生科技有限公司的最低工作电流值?

    谢谢、

    Conor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Conor:

    数据表本身中提到了它、即 0.5mA

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Varun:

    理解!

    Conor