This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8610DFGEVM:故障注入

Guru**** 2964900 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOM8600, TMUX9616, ISOM8610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1535863/isom8610dfgevm-fault-injection

器件型号:ISOM8610DFGEVM
主题中讨论的其他器件:ISOM8600、 TMUX9616、 ISOM8610

工具/软件:

我正在对装置的接口进行一些故障测试、想要创建一个简单的负载开关、以便能够注入电池短路 (STB) 或接地短路 (STG) 故障。

电池需要为+52V 或–52V、并且可以使用发送至故障测试电路的逻辑信号(即模拟或数字输入,CAN-FD、RS232、RS485,1000BASE-T 或 100BASE-T1 以太网接口)进行切换。 负载开关应能够将电池电压切换至负载或处于开路状态、因为电路应在故障消除后恢复、因此不需要有源放电。

您能否建议使用任何可能使用的 TI 器件执行此类故障注入?

我曾考虑使用 ISOM8600 器件来实现此目的、但可能有其他(更好)解决方案?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如此高电压的唯一替代方案是 TMUX9616、它需要至少±52V 的电源、并集成了泄放电阻器、因此可能不是您想要的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我认为 ISOM8600 可以承受高达 80V 的电压?

    因此、我想将其与限流电阻器一起用于将电流限制在 150mA 以下、并以这种方式注入故障电压?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我当时没有讨论 ISOM8600。  ISOM8600 将有效。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    ISOM8610 和 ISOM8600 可以在整个过程中保持 80V 的关断(开路)状态、非常适合继电器开关应用。

    尽管连接了任何电感负载并需要立即切断时要小心、但这会导致巨大的电压尖峰、并可能超过 80V 并损坏 ISOM8600。

    此致
    Varun