This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7420:MSL1 兼容双通道数字隔离器

Guru**** 2999690 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7420, ISO7220M

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1535600/iso7420-msl1-compatible-dual-channel-digital-isolator

器件型号:ISO7420
主题: ISO7220M 中讨论的其他器件

工具/软件:

您好、

我们目前使用的是 ISO7420 双通道数字隔离器。 但是、由于它是一款传统器件、尽管它的 MSL1 等级为“高“、但其成本相对较高。 我们正在寻找一个具有成本效益的替代方案。

请就以下几点提供指导?

  1. 是否有任何电流或新一代 MSL1 额定双通道数字隔离器可被视为 ISO7420 的替代产品?

  2. 如果可用、您能否推荐适合此目的的成本优化型产品?

此致、

Conor