This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1410:将 TIDA-00333 修改为 250kbps

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TIDA-00333, ISO1410

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1533551/iso1410-modify-tida-00333-for-250-kbps

器件型号:ISO1410
主题中讨论的其他器件:TIDA-00333

工具/软件:

隔离团队、

能否请您就您要对 TIDA-00333 进行的所有更改(以支持 250kbps)提供建议?  ISO1410 似乎是一款更适合现在使用的器件、但我们需要就完整解决方案提供建议、以帮助客户向前发展。

谢谢、
Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    请允许我进一步了解这一点。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Darren、  

    我到处都有问题、似乎这个设计尚未通过 ISO1410 测试。 不过、我怀疑 ISO1410 之类更快的收发器将能够达到更高的数据速率。 250kbps 似乎无需修改即可实现。 如果需要高于 250kbps 的速度、则可能需要更改 R17、C16、R18、C17 的截止频率。

    此致、
    Andrew