This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1211:ISO1211 交流检测(RTHR 热问题)

Guru**** 2964790 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1211

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1534439/iso1211-iso1211-ac-detection-rthr-thermal-issue

器件型号:ISO1211

工具/软件:

尊敬的  Koteshwar  Rao:

抱歉、我们的 ISO1211 交流检测设计存在散热问题、需要您的建议。  

请参阅下图。

1.交流输入源为 220V ,

我们检查了 RTHR 电阻器的温度过高 (5 分钟 上升至 90‘C)

2.我们将 RTHR 电阻更改为 SMD (2512) 或 MELF 电阻 ( MMB02070C3002FB200)2 件、

 但是 、RTHR 温度不能升高 50‘C(这是客户要求中的间隔)

3. 我可以修改 Rthr 或 Rshunt 值来降低交流输入功率耗散吗?  

4.对于这个散热问题,你可以建议 Rthr 电阻器类型或 PCB 布局设计  

(也许可以去除 Rthr 的 PCB 面积(只有焊盘或通孔),以减少热量压缩的传导)

非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rick、

    感谢您发送编修。  

    我能否修改 Rthr 或 Rshunt 值来降低交流输入功率耗散?

    是的、您可以修改电阻器值。 请使用 ISO121x 阈值计算器、该计算器应有助于简化计算。   http://www.ti.com/lit/zip/SLLC457。如果您有任何问题、请告诉我。  

    对于这个散热问题、您能告知 Rthr 电阻器类型或 PCB 布局设计 [/报价]

    较大的 MELF 电阻器是一个不错的选择、有助于散热。 通常、增加复印机厚度和布线宽度有助于提供低阻抗路径、以减少电路板发热。 焊盘厚度和尺寸也起着重要作用。

    此外、可以在元件下方放置散热过孔、并连接到大型铜平面以充当散热器。  

    此致、
    Andew