This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8110:如何使用 ISOM8110 来控制 LM25037?

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25037, ISOM8110

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1533807/isom8110-how-could-i-use-the-isom8110-to-control-an-lm25037

器件型号:ISOM8110
主题中讨论的其他器件:LM25037

工具/软件:

您好、

我正在使用 LM25037 设计推挽式转换器、希望使用光耦仿真器实现隔离。

ISOM8110 数据表中读取到最小正向电流为 0.5mA 。
LM25037 的 COMP 引脚具有一个内部 5kΩ 上拉电阻器。
在稳定状态下、COMP 引脚上的电压约为 1.2V 、这意味着大约 760µA 会 流经 ISOM8110 的输出晶体管。
假设电流传输比 (CTR) 为 180%、LED 电流约为 422µA — 低于指定的最小 0.5mA 。

是否可以将 ISOM8110 与 LM25037 配合使用?

我能否在 COMP 引脚上添加一个上拉电阻来增加流经晶体管的电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Istvan、  

    感谢您关注我们的部分。

    我是否可以在 COMP 引脚上添加一个上拉电阻来增加流经晶体管的电流?“

    • 是的、 对于正向电流低于最小 IF 0.5mA 的控制器、需要使用一个上拉电阻器来增加流经晶体管和二极管仿真器输入的电流。

    此致、
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的帮助! 我将使用 3.3kΩ 电阻器、因此产生的上拉电阻将是 2kΩ。 你是最棒的! :)