This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOM8113:TON 和 Toff 时间在数据表中已切换

Guru**** 2979400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1546634/isom8113-ton-and-toff-times-switched-in-datasheet

器件型号:ISOM8113


工具/软件:

您好、

数据表第 9 页、第 6.8 章似乎有错误。 上面块中 Ton 和 Toff 的时间似乎已切换。

此外、两种情况下的测试条件似乎都有所不同。

您能否证实这一点?

BR

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    感谢您的联系。  

    请允许我们再过一天来进行审核和回复。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Franziskus、  

    我可以确认数据表按原样正确无误。 第一个条件下的 TON 和 TOFF 时间是 ISOM811x 处于工作模式的情况(其中 IF < CTR * IC_max)。

    其他测试条件是饱和模式、其中 IF >> CTR * IC_max 在饱和模式下、输出将驱动到输出允许的最大输出(通常由电阻器设置)、从而缩短开关时间。 此后的其他测试条件将使用更高的 IF 输入、并使输出更快地驱动至饱和值。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Andrew! 介绍测试条件会有所帮助。

    我的客户仍然对上部分中的 Ton 和 Toff 时间感到困惑。
    数字范围将更好地匹配它们的颜色编码方式(蓝色表示 Toff)。

    对于 ACTIVE 模式与饱和模式、这种差异是有意为之吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、存在差异是有效模式与饱和模式之间的性能差异造成的。 在工作模式下、输出不会返回到 0V。 此外、对于饱和模式 (IF=TOFF)、(理论)可能的最快开关时间 (TON+TOFF 1.6mA) 优于工作模式规格 (Ic = 2mA)。

    在更高的输入电流下 (IF=IF 16mA)、可实现更短的上升和下降时间。