This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6505B:器件断电时、变压器中存储的任何能量会流向何处?

Guru**** 2832805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1547123/sn6505b-where-does-any-stored-energy-in-the-transformer-go-when-power-to-the-device-is-removed

器件型号:SN6505B


工具/软件:

假设移除输入电源后 5V 电源会快速崩溃、则可能会启用或禁用器件。
启用后、变压器初级电感中会存储能量作为 5V 电源轨电源  
降至零。 器件如何处理变压器中的这些残余能量、这可能是由此产生的
5V 电源轨上的过压过大以及随后的振铃? 是 D1/D2 引脚和之间所需的钳位二极管
5V 来防止这种情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kevin、

    该器件将具有内部欠压锁定功能、在电压降至 1.7V 以下后将完全禁用。 变压器初级侧中形成的能量将传输到次级绕组并为输出电容器充电。 最好在开关节点中添加缓冲器。 在开关节点中添加缓冲器可以降低电压尖峰并有助于减少辐射、下面的应用手册对此进行了说明。

    https://www.ti.com/lit/an/slla566a/slla566a.pdf

    请确保变压器漏电感小于初级电感的 2%。 引脚 1、引脚 3 和变压器端子之间非最佳或长布线会产生寄生电感、此寄生电感与漏电感具有相同的影响。  请确保开关节点尖峰和工作电压 不会超出建议的运行条件。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我在断电时检查了电路中的波形、发现波形表现良好、因此我认为不需要缓冲器。
    我可以看到一个不在初级侧安装钳位二极管的论点、因为它们会引入一条低阻抗路径、可能导致能量转移到初级侧、而不是在次级电路中自然衰减。