This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISOW1412:ISOW1412 半双工

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1547813/isow1412-isow1412-as-a-half-duplex

器件型号:ISOW1412


工具/软件:

您好、

我想使用 ISOW1412 隔离式 RS485 驱动器、但它是全双工的。 (用于输入的 A&B 线路、用于输出的 Y&Z 线路)

现在、我要与之通信的远程器件支持半双工模式。

那么、我是否可以将 ISOW1412 用作半双工?

在数据表的第页 30、请注意

“ 虽然该器件系列是全双工的、但它也可用于半双工应用、方法是将驱动器输出 (Y、Z) 连接到 PCB 上的接收器输入 (A、B)-这有助于降低布线成本。“

这是否意味着我应该短接 (Y&A) 和 (Z&B) 线?

我以前没有使用过该 IC。 因此、我要求您确认一下。

目前我将短接 (Y&A、具有 0 欧姆电阻器)和 (Z&B、具有 0 欧姆电阻器)。 (不是直接,只是为了安全目的,但是,是 0 欧姆是必需的?)  

我已短接 DE/RE 线路并将其提供给 MCU 的 GPIO。 将该 IC 用作半双工时、我还应该牢记其他事项吗?

此致、

Jigar  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jigar:

    感谢您的联系。 请在下面查找我的意见:

    [引用 userid=“616126" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1547813/isow1412-isow1412-as-a-half-duplex ]目前、我将简短描述 (是和 A、 使用 0 欧姆电阻器)和(Z&B、使用 0 欧姆电阻器)。 (不是直接,只是为了安全目的,但是,是 0 欧姆是必需的?)  [/报价]

    是的、您已经朝着正确的方向发展。 0 Ω 电阻器适合将来进行任何可能的调试、但本身并不需要、并且在功能上不会发生任何变化。

    您也可以在我们的全双工到半双工转换论坛上参阅此常见问题解答:  【常见问题解答】ISO1452:【常见问题解答】如何将 RS485 全双工收发器配置为半双工? 

    此致
    Varun