This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1228:ISO1228 是否具有符合 IEC 61131-2 标准的反极性保护?

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1228, ISO1212

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1547480/iso1228-does-iso1228-have-reverse-polarity-protection-according-to-iec-61131-2

器件型号:ISO1228
主题中讨论的其他器件: ISO1212

工具/软件:

E2E、  

 

我 想知道 ISO1228 是否具有符合 IEC 61131-2 标准的反极性保护?  

 

我的理解是、IEC 61131-2 需要反极性保护、如果未集成(如在 ISO1212 中) 、这可能可以通过肖特基二极管…μ A 在外部实现。

任何建议..

 

有一个好的,  

Adam

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    ISO1228 在 AVCC 和 AVSS 引脚上没有反极性保护功能。  ISO1228EVM 评估板|德州仪器 TI.com 使用全桥整流器来保护反极性并支持拉出模式操作。 假设 LEDx 上的二极管可以处理该电压、输入端子应能够承受反极性。  

    ISO1212 可以处理输入端的反极性、如 图 29 所示。 应用电路–具有拉电流和灌电流输入的 ISO1212。  

    但是、任一器件的逻辑侧都与场侧隔离、IEC 61131-2 不适用。  VCC 和 GND1 无法承受反极性事件。  

    此致、
    Andrew