This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO1212:ISO1212 OFSSET 电压问题

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO1212, ISOM8710

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1529784/iso1212-iso1212-ofsset-voltage-problem

器件型号:ISO1212
主题中讨论的其他器件: ISOM8710

工具/软件:

您好:

 我们将使用 ISO1212 IC 来进行伺服驱动系统的脉冲和方向控制。 正如您在 电路连接图中所看到的、我们正在从 PLC 端执行脉冲和方向命令。

正如您在下面的第一波形图片中所看到的、我们在没有任何连接的情况下观察 plc out @200kHz。 没有偏移值。此波形是在 pull_hi_p 和 puls-之间绘制的。

但当我们连接到伺服输入时、我们观察的是偏移值、如图 2 中所示。

如果您能帮助我们解决这个问题、我将不胜感激。 我们尝试了 Rsense 和 Rthr 值的所有组合。 但我们观察到类似的结果。  

提前感谢您。  

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merve、  

    我认为 ISO1212 不存在问题。 相反、我认为晶体管根本无法支持 200kHz 带宽。 您看到的“失调电压“看起来晶体管无法在下一个上升沿对地短路。  

    光耦合器输出通常也无法支持此数据速率。 为了支持这些速度、通常需要具有 CMOS 输出的更快速器件(如 ISOM8710)。  

    此致、
    Andrew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    感谢您的答复。 实际上我们使用的是光耦合器设计。 我们  在 200kHz 下使用该设计。 PLC 晶体管能够在@200kHz 的频率下工作。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Merve、很抱歉耽误你的时间。 请允许我有更多的时间来研究这种行为的可能原因  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Merve、  

    感谢您的等待。 通过回顾后、我们注意到 ISO1212 配置为灌入模式、伺服驱动器输出看起来在拉取模式下运行。  

    两个方案:

    1. 首先、尝试移除 C149-C152(所有场侧电容器)以及 D55 和 D56。
      1. 如果这不起作用、请尝试以下建议。   
    2. 在 ISO1212 原理图中将 Pull_Hi_脉冲连接到 ISO1212/PLC、方向输出连接到 Pulse_Hi_ 然后、将 ISO1212 的 FGND1/2 连接到 PLC 24V 接地端。

    此致、
    Andrew  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Andrew、

    很抱歉晚才回复。 我们意识到我们使用了错误的配置 — 我们应该使用源配置而不是接收配置。 更正配置后、问题已解决。

    此致、
    Merve

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Merve:  

    很高兴听到你找到了一个解决方案,非常感谢你分享什么解决了你的问题! 我现在将继续、关闭此主题、但如果您有其他问题、请创建一个新主题。  

    此致、
    Andrew