This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:ISO7741 的输出不正确

Guru**** 2924050 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1545079/iso7741-the-output-of-iso7741-is-incorrect

器件型号:ISO7741


工具/软件:

我正在使用的器件型号是 ISO7741DWR、我发现输出与输入不匹配、不知道可能的原因。

请查看我的采集数据:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Xu:

    感谢您的联系。

    您能否提供以下详细信息?

    1. 您能详细介绍一下您的应用吗? 您使用自己的板吗? 还是简单地在 EVM 上测试隔离器?
    2. 您能否提供所用电路板/隔离器的原理图/PCB 布局?
    3. 您能否展示类似的波形、但包括隔离器的 VCC1 和 VCC2?

    此致、
    Aaditya V.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aaditya V:

      感谢您的快速答复! 我使用自己的板、而不是 EVM。

      我捕获了更多的波形以供参考。  

      为避免 SPI 总线导致 PIN6 工作异常、我将 PIN6 从 PCB 上抬起并保持悬空、然后重新执行测试、仍然有数据丢失。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    感谢您提供的附加波形。 可以看到两个电源都是稳定的。 这样就排除了因瞬态而错过传输的器件。

    我意识到、时间标度表明、错过的传输时间比首次启用 ENx 的时间短于 2 μ s。 在识别非默认状态转换之前、ENx 必须处于活动状态超过 8.5us (max)。  

    因此、这是预期行为。  在 ENx 处于“高电平“后、请等待 8.5us、然后再发送数据。   

    此致、
    Andrew