This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 隔离论坛

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ISOW1412DFMEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1544583/isolation-forum

器件型号:ISOW1412DFMEVM


工具/软件:

您能否帮助查阅 ISOW1412DFMEVM 测试板、了解 RE 测试环境的设置、485 的 A 和 B 端子是否接线、布线长度、电缆在现场的放置方式以及 485 是否进行通信。 谢谢!

TI 内部测试的现场环境设置是怎样的? 有任何照片吗? 查看设备和通信电缆的放置情况。

测试演示板以查看是否有任何导线以及导线的长度是多少?

我们的客户需要这些来证明我们的开发板能够通过 B 类的 RE 测试

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hui:

    感谢您的联系。 请允许我逐步回答:

    1. ISOW1412DFMEVM 在采用 30MHz –1GHz CISPR 32 标准的室内进行了 RE 测试、并通过了 Y/Z 和 A/B 线路接线的 B 类标准测试。 示例图片:
    2. 电线长度为 1m、可以左挂(半双工)或环回(全双工)
    3. 需要在 Y/Z 和 A/B 上安装共模扼流圈才能符合 B 类标准  
      1. 在 EVM 上进行测试时使用了 ACT45B-101-2P-TL003
    4. ISOW1412DFMEVM 导线在最坏情况下的发射结果:

    这就是我们可以为 ISOW1412DFMEVM 通过 CISPR32 B 类辐射发射标准的全部证明。

    此致
    Varun

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您的支持!