This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:高温升(高达 65°C!!) 在标称负载下

Guru**** 2890840 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1537313/sn6507-high-temperature-rise-up-to-65-c-at-nominal-load

器件型号:SN6507


工具/软件:

早上好、  

我们已经   使用 SN6507 开发了一个隔离式 PSU。 有 3 个  SN6507、其中每个驱动 3 个 FIFO WE 750319695(总共 9 个 FIFO WE 750319695)  。  
在标称测试期间、FIFO 的覆盖范围超过 65°C。  
SN6507 未安装 RDC(悬空)、未安装 RSR、RLIM_47k Ω、CSS=4.7uF、RCLK=22k Ω、 CVCC= 100nF+10uF。  

我试图改变 Rlim、RSR 以及 RCLK 以观察任何类型的温度降低,但几乎没有任何变化!

请 就如何缓解电路中的高温上升提供任何建议。  
(我还发现了这个开放螺纹 SN6507:高温。 使用标称负载上升 — 隔离论坛-隔离 — 可能代表相同问题的 TI E2E 支持论坛) 。


此致、
Giada

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giada:

    您能分享一下设计的输入和输出规格吗?

    是在满负载还是空载的情况下观察到这个温度?

    此外、当所有 3 个变压器输出都满载时、请测量 SN6507 的输入电流。  

    如果您可以分享实际的原理图以清楚地理解、那就更好了。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我可以通过电子邮件与您分享吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Giada:  

    如果原理图是高度机密的、您可以通过邮件共享、但可以在论坛中共享其他输入以供将来参考。  

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Gida:

    由于我们正在离线讨论、我将暂时关闭此主题。 如果有进一步的查询、可以重新打开或创建新线程。  

    谢谢。