This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507:是否适合我的要求?

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1535859/sn6507-suitable-for-my-requirement-or-not

器件型号:SN6507


工具/软件:

尊敬的团队:

我目前正在使用 SN6505、与 760390015(推荐数据表)结合使用、该器件的匝数比为 1:2。 我可以将同一变压器与 SN6507 驱动器配合使用。 我从 SN6505 切换到 SN6507 的原因是、SN6505 在损坏之前可能具有 6V 的最大输入电压。

在我的应用中、我使用 5V 降压转换器为它供电、然后使用 1:2 变压器匝数比来获得 10V(隔离式)。 所以我想知道我是否可以将 SN6507 与相同的  760390015 变压器一起使用?

谢谢您、

Karthik。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    从上面提到的详细信息来看、设计规格并不明确。 您能分享一下吗?

    输入电压?、输出电压= 10V、输出电流?

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Karthik:

    如果对此查询需要进一步的支持、请重新打开该线程。  

    谢谢。