This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO6540:隔离产品与接地电平转换器产品

Guru**** 2993400 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7740, TXG4041, ISO6540, ISO6740, ISO6441

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1540765/iso6540-isolation-products-vs-ground-level-translator-products

器件型号:ISO6540
主题中讨论的其他器件:TXG4041、 ISO6740、ISO7740 、 ISO6441

工具/软件:

我需要电压电平转换产品、该产品还能在 IC 的 A 侧和 B 侧之间提供 12V 的隔离。 目前查看 ISO6540 与 TXG4041 或 8041。

希望在另一侧发生电源过压故障时在 IC 两侧之间提供某种程度的绝缘。

这两个系列似乎采用了基本相同的技术、其中接地电平转换器具有较小的 SiO2 绝缘栅。 这是一个公平的评估吗?

此外、SiO2 栅能否保护 IC 的一侧免受另一侧的 I/O 或电源过压的影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的联系。

    ISO6540 是推荐用于功能隔离的数字隔离器。 这意味着、可确保隔离器针对接地环路提供信号完整性。  TXG4041 和 ISO6540 并非针对与系统安全和保护相关的过压瞬态的全额定电压。 两者都提供功能安全。 主要区别在于 ISO6540 设计为用作隔离器、以实现较高的接地电位差、这意味着它可以防止 TXG4041 器件上较高级别的接地环路干扰。

    [报价 userid=“651140" url="“ url="~“~/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1540765/iso6540-isolation-products-vs-ground-level-translator-products

    希望在另一侧发生电源过压故障时在 IC 两侧之间提供某种程度的绝缘。

    [/报价]

    如前所述、您似乎在寻找一款 基本或增强型隔离额定值的数字隔离器、这意味着与系统中可能发生的故障相比、该隔离器的额定值为一定的安全级别。 下面列出了上述良好的隔离器选项。 您提到过 4 通道器件、我提供了具有增强型隔离额定值的 4 通道数字隔离器:

    1. ISO6740(各种通道配置): 这款数字隔离器支持 100Mbps 速率、具有各种 电源电压选项
    2. ISO7740 (各种通道配置):这款数字隔离器支持 100Mbps 速率、并具有各种封装选项
    3. ISO6441 (各种通道配置):这是我们最新一代的数字隔离器、支持高达 150Mbps 的速率

    另外、上述所有数字隔离器也可以充当电平转换器。 使用上述选项、隔离器任一侧的 12V 隔离要求绝对可行。

    此致、
    Aaditya 五

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。

    我想进一步澄清我们的情况。

    隔离器两侧使用公共接地、并将 3V 逻辑电平转换为 1.8V 逻辑电平。 请注意、我们当前使用的 74AVC4T774 不能针对此故障提供保护。

    问题在于、我们的 1.8V 降压稳压器是否发生故障并允许输出达到 12V 电池电压。 这会损坏器件的 1.8V 侧、但目标不是损坏连接到 3V 侧的处理器。 这意味着 如果发生故障(接地电流正常)、则应限制从 1.8V 侧到 3V 侧的电流。 对于隔离栅上的 12V 应力、5000V 隔离栅似乎会过载。

    除了功耗外、我喜欢 ISO 系列器件。 我们有一个电池供电产品。 这也是 TXG 系列的主要动机。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    感谢您的答复。 请允许我们再花一天时间来了解这一点。

    此致、
    Aaditya.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ed:

    很抱歉耽误您的时间、感谢您的耐心等待。

    非常感谢您的背景和信息。 我了解您考虑为您的应用选择 ISO6540 的理由。 如前所述、ISO65xx 系列数字隔离器是功能数字隔离器、这意味着我们只能保证它们允许信号在 1 侧和 2 侧之间精确传输、而不会受到接地环路差异的干扰。 但是、当 1 侧和 2 侧之间可能发生电源故障、导致 12V 电压直接为隔离器的一侧供电时、您的应用似乎需要保护。 考虑到这一点、ISO65xx 系列无法保证提供这种级别的保护、因此我之前关于增强型隔离器的建议也是如此。

    与 ISO65xx 等功能隔离器不同、我们的增强型隔离器可提供瞬态和过压保护。 这些器件还根据故障模式保持 1 侧和 2 侧的隔离(了解隔离器的失效模式(修订版 B))、并可在发生过压或瞬态事件导致 1 侧受损时保护 2 侧。  

    了解用于安全隔离的隔离器失效模式 — 用图像进行更简短的描述。 

    我希望这澄清了我关于在您指定的应用中使用增强型隔离器的建议。 如果您有任何其他问题、敬请告知!

    此致、
    Aaditya 五