This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ISO7741:数据表中关于电源电流的说明

Guru**** 2914580 points

Other Parts Discussed in Thread: ISO7741

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1543829/iso7741-datasheet-clarification-on-supply-currents

器件型号:ISO7741


工具/软件:

P14/表 5.10 列出了不同配置的电源电流。

ISO7742F 具有两个输入、每侧两个输出。 现在只看一面。

我知道如果两个输入都连接到电源 (VI = VCCI)、则在温度/工艺范围内、总电源电流为 6mA 最大值(对于直流)。
对于直流电、如果输出保持开路、增加的漏电流是多少? 还是仍低于 6mA 最大值?