This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[FAQ] [参考译文] 【常见问题解答】:什么是符合 CISPR 32 标准的辐射发射?

Guru**** 2895520 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1544272/faq-what-is-radiated-emissions-per-cispr-32



什么是辐射发射?如何根据 CISPR 32 进行测试?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    *请注意,所有定义和参考均基于最新的 CISPR 32 标准

    辐射发射 (RE)

    定义:

    RE 是从器件和/或系统向周围环境发射的不良电磁 (EM) 能量。 RE 测试包括测量器件/系统释放的 EM 能量、以确保其不会发射过多的电磁能量、从而干扰其他器件或系统、或对人员和环境造成伤害。 测试标准由 CISPR 32 定义、规定了设备、测量、测试结果格式和 RE 测量的使用。

    为什么辐射发射在隔离式系统中很重要?

    在运行期间、隔离器必须确保不会造成有害的电磁辐射 (EMR)、从而抑制其他电子器件或系统的性能、这一点很重要。 有害的 EMR 会导致数据错误、无线通信系统中的信号丢失以及设备损坏、从而导致系统故障。

    测试级别和设备

    B 类设备在高达 1GHz(最高)和 1GHz 以上(最低)频率下的测试级别

     

    辐射发射测试在 1GHz 以上和 1GHz 以下的频率范围内进行。 在 TI、我们通常在低频 (30MHz–1GHz) 和高频 (1GHz–6GHz) 范围内进行测试。 下面列出了测试中使用的设备:

    • 消声室

    • 受测器件 (DUT)

    • 接收器天线

    • 器件的电源(如果适用)

    • 其他适当设备

    测试设置和程序

    RE 测试的设置(1GHz 以上和 1GHz 以下)

    DUT 放置在高度为 0.8(±0.05)m 的均匀磁场区域内的非导电工作台上 对于低频 (30MHz–1GHz)、天线设置为距离 DUT 10m 远、并使用一段消声材料来分隔两者。 天线配置为水平极化和垂直极化、高度在 1m 至 4m 之间调整、步长为 1.5m。 在高频 (1GHz–6GHz) 下、天线设置在距离 DUT 3m 的位置、同时还使用一段消声材料来分隔两者。 天线配置为水平极化和垂直极化、高度在 1m 至 2m 之间调整、步长为 1m。 此设置如上所示。

    测试中 ISOxxxx 的示例原理图:

    测试结果

    测试结果根据给定设备类别级别的场强平均值和峰值进行图形评估。 请参阅以下示例。

    30MHz–1GHz B 类的测试结果

    1GHz–6GHz B 类的测试结果