This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN6507DGQEVM:SN6507DGQEVM 上的抖动问题

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: SN6507DGQEVM, SN6507

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/isolation-group/isolation/f/isolation-forum/1543627/sn6507dgqevm-jitter-problem-on-sn6507dgqevm

器件型号:SN6507DGQEVM
主题中讨论的其他器件: SN6507

工具/软件:

我尝试在 SN6507DGQEVM 上使用 TX2-ZE2428-AED 变压器评估 SN6507、并且开关节点抖动很大。 这会导致 效率低下。 以下是我的设置:

  • 默认 SR
  • DC_48%
  • 时钟:1MHz
  • 无输入侦听器
  • 无输出侦听器
  • VIN:13VDC
  • VLDO 可调节至 5VDC

请参阅示波器上的 SW 节点:

 C1、C2:输入、C3、C4:输出

获取这些信号是否正常?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您 是否还能捕获 LDO 输入端的波形?

    所选变压器的匝数比看起来为 2.8、并且 LDO 上的输出压降非常高。  对于 13V 至 5V 转换 、TX2-ZE2429-AED 是右侧器件。

    您能否打开 J4 并捕获一次波形。

    谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    J4 断开、我不使用 LDO。 我的设置是驱动 24V 隔离器件。 抱歉、我在设置中最后一个要点感到困惑

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Eric、

    您能不能捕捉 Vin 和 Vout 波形? 另外、请在原理图中标记探测位置和跳线位置并分享。

    谢谢。